This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:是否可以使用 CC1352P 进行 FFT 传输

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1026430/cc1352p-is-it-possible-to-do-fft-transfer-with-cc1352p

器件型号:CC1352P

大家好、

 我的客户想要检查他们是否可以使用 CC1352进行 FFT 传输。 有可能吗?  我们是否有 用于此目的的示例代码或 DSP .lib?

 非常感谢。

BR、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    我们在 SDK 中不提供任何软件、但 有多个在线软件示例可用于 Cortex-M4 ARM 内核上的 FFT。 我找到了这个用于 M3的、我猜移植、搜索或 M4版本会相当简单。

    bog.stratifylabs.co/.../