This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:蓝牙论坛

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1026121/cc2652r-bluetooth-forum

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

目前、在 TI 演示板的调试过程中、始终会出现"1个节点根本未识别"、这会导致 AOA 定位失败


我想问,造成这种情况的原因是什么,有什么解决办法。 另请评论

其中、

代码语言:Python

2.脚本语言:Python 3.7.4

SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02  

演示

评估板:LAUNCHXL-CC26X2R1

SDK:SimpleLink-CC13X2-26X2-SDK

天线:BOOSTXL-AOA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joken、

    感谢您的发帖。 我已将其分配给一位专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好在此处使用较新的 SDK。

    此外、您能否指定您正在使用的配置? 您使用了多少个协调器(主)、响应器(从)和无源?

    您是否参加过与您使用的 SDK 相对应的 SimpleLink Academy 实验?

    此致、