This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在 LAUNCHXL-CC2640R2上使用 CC2650示例代码

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, LAUNCHXL-CC2640R2, BLE-STACK, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1026063/cc2640r2f-using-cc2650-example-code-on-the-launchxl-cc2640r2

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640LAUNCHXL-CC2640R2BLE-STACKSIMPLELINK-CC2640R2-SDK

您好!

我目前正在尝试在 LAUNCHXL-CC2640R2上进行开发。 由于我已阅读 CC2640和 CC2650示例兼容、因此我尝试将 simple_Peripheral_example 从 ble_sdk_2_02_06_07/examples/cc2650lp 刷写到我的评估板。  

在我尝试  simplelink_cc2640r2_sdk_4_40_00_10中的示例之前、我从未运行过它。  我有点困惑、经过一些研究后、我发现 了这个 Thread 、他们在这里谈论了代码不兼容、因为他们使用的是不同版本的 BLE-Stack。

我发现这非常令人困惑、因为在 CC2640的官方 TI 页面上、您可以链接到 BLE 2.X 堆栈及其示例。  

我是不是在这里误解一些基本的事情?

如果有人能为我清除这个问题、我会很喜欢的

谢谢  

MAKS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maaks、

    我对这种混乱表示歉意。  CC2640/CC2650支持 BLE 2.X、而 CC2640R2 (F)支持 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 上的 BLE 3.X。  有关 更多详细信息、请查看迁移指南。

    此致、
    Ryan