This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:更改 TX 功率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1025442/cc2541-changing-the-tx-power

器件型号:CC2541

我有一个 CC2541密钥卡、上面闪存了 BLE 外设示例项目。 我想减小密钥卡的范围、并查看了数据表、发现发射功率范围为-23至4dBm。 在 BLE 外设示例代码中是否有简单的方法来更改它?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    函数 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()可用于设置 TX 功率。

    有关 更多详细信息、请查看软件开发人员指南(https://www.ti.com/lit/swru271)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的回答。 调用函数的最佳位置是什么? 它是否位于 OSAL.c 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 在 simpleBLEPeripheral.c 文件中的 scanRspData[]中找到了 TX 功率级别