This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650 Launchpad 未在 simplelink 启动器上广播

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1025460/launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-not-advertising-on-simplelink-starter

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

我正在尝试在我的 simplelink Starter 上宣传我的 CC2650 Launchpad、但它不会显示。 我尝试了构建和调试 ble stk 和 app、但它仍然不会显示在我的应用程序上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为您的线程分配了一名工程师。

    同时、您能否指定您正在使用的 SDK 版本?

    如果您可以验证代码是否在某个位置挂起、也会很好。 我想您可以通过单步执行代码和/或使用断点来实现这一点。

    此致、