This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650模块 BoosterPack 支持 SPI 的固件

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023979/cc2650-spi-enabled-firmware-for-cc2650-module-boosterpack

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

你好。

我想将 CC2650模块 BoosterPack 的固件从 UART 更改为 SPI。
是否可以获得 simple_np_cc2650bp_spi_xxx.hex?
如果可能、我可以在哪里获取 simple_np_cc2650bp_spi_xxx.hex?

如果不可用、请告诉我创建它应该采取哪些步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道没有预编译十六进制文件、但您可以使用 BLE-Stack 中的 simple_np 工程并将编译配置更改为 FlashROM_SPI。

    如果需要、请利用 https://www.ti.com/lit/swra534

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    为了创建与 SPI 兼容的固件、我们执行了以下操作。
    问题1:该程序是否有任何问题?

    安装 TI BLE-Stack SDK。 (BLE_SDK_2_02_06_07_setup)
    启动 CCS。
    3.在“导入项目”的“选择搜索”目录中指定以下目录。
        C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_06_07\examples\cc2650bp\simple_np\ccs
      以下内容将显示在 Discovered projects 中。
      simple_np_cc2650_app
      simple_np_cc2650_stack
      检查应用程序、然后单击 Finish (完成)。
      Q2:应用程序检查是否正确?
    在构建配置中、选择 FlashROM_SPI 并运行构建。
    将在以下目录下生成一个十六进制文件(simple_np_cc2650bp_app.hex)。
        C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_06_07\examples\cc2650bp\simple_np\ccs\app\FlashROM_SPI

    Q3:simple_np_cc2650bp_app.hex 的大小为121KB。
    与 UART 兼容的固件(simple_np_cc2650bp_UART_pm_SBL_2_02_01_18A_merge.hex)的大小为344KB、差异很大。
    simple_np_cc2650bp_app.hex 的生成是否正确?

    Q4:如果我将 simple_np_cc2650bp_app.hex 写入 CC2650 BoosterPack、CC2650将用作支持 SPI 的 SNP、对吧?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:程序对我来说很好。

    问题2:是的、正确。

    Q3:CC2650具有128KB 的闪存、因此拥有121KB 的映像对我来说很有意义。 我不知道为什么另一个文件更大。

    问题四:希望能这样:)

    此致、