This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:Service Pack 1.4.1

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1024146/cc2564c-service-pack-1-4-1

器件型号:CC2564C

大家好、

我们的客户正在寻找  CC2564C BT Service Pack 1.4.1的副本。 根据我们的客户、

我们缺少 CC2564C BT Service Pack 1.4.1的下载链接。
我们知道当前版本为1.5、但升级将强制我们重新认证产品的无线电部分、我们希望1.4.1软件包纠正1.4 (我们正在使用)中的错误。

您可以分享一份副本吗?

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜测更新的 SP1.5的问题是 CC2564C 将报告的 BT 版本号,对吧? 有一种方法可以保留最新的 SP 并使用 VS 命令来降低报告的规格。 SP1.5版本说明对此进行了说明。 这样、客户仍然可以将最新的服务包与所有安全更新结合使用、并使控制器与主机和远程设备的 BT4.2 (而不是5.1)兼容。

     通常、我们没有较旧的 SP。 这  是一个特殊的请求(我想客户丢失了旧的 SP)。

    我将 直接与您联系以提供较旧的 SP。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    非常感谢您的响应以及与我们分享 SP1.4.1。  

    此致、

    Danilo