This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:日本无线电法"Giteki"Symbol

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023905/cc2564modn-japnanese-radio-law-giteki-symbol

器件型号:CC2564MODN

尊敬的 TI:

我正在尝试查找适用于日本无线电法的 CC2564MODN 认证。

我在论坛上找到了一个链接、该链接将带我进入认证列表、但尽管下面复制了链接、但该链接仍不存在。

您好 Ferdinand、

实际上、我们已经通过了日本 CC2564MODN 的认证。 请注意、这仅适用于 EM 板上的一根天线。 请 访问 https://www.ti.com/tool/CC256X-CERTIFICATION。 他们使用资源链接请求证书和报告、因为我们尚未在 TI.com 上提供此证书和报告。

谢谢、

Riz

谢谢、

Tracy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tracy:

    链路末尾有一个周期。 尝试 这个

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    我可以从链接下载文档、但 我可以下载的任何内容中都没有日语证书。  请向我发送具有  CC2564MODN 日本认证的链接或文档。

    感谢您的提前帮助!

    Tracy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tracy、

    正如 Riz 所说,使用资源链接请求日本证书和报告。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    资源的链接已断开。  我已将链接粘贴到 https://www.ti.com/lit/zip/spwrq057。 因此我无法申请日本证书。  您是否可以通过任何方式为我提供另一个链接或直接向我发送认证。  我们正在尝试在日本获得我们的产品批准。

    谢谢!

    Tracy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tracy、

    这是请求链接(确实需要修复)。

    使用资源链接。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    您可以向我发送链接吗?  它位于图片中、因此我无法单击链接、我希望确保获得正确的链接。

    谢谢、

    Tracy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tracy、

    当然。 点击这里- https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=289272∏_no=CC2564MODx-RESOURCES&ref_url=epd_conn_mcu_ecs

    BR、