This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:帮助选择合适的器件

Guru**** 2818165 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2650MODA, CC2652RSIP, LP-CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023991/lp-cc2652rb-help-to-select-right-device

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RBCC2650MODACC2652RSIPLAUNCHXL-CC2650LP-CC2652RSIP

您好!

我想寻求帮助以选择合适的产品。

我的应用是手机 BT 设置的焊铁、控制了 BT 处理器。 我很难选择合适的产品。 我发现传感器控制器似乎适合于控制应用、主处理器仅用于设置功能。 烙铁由电源供电、因此功耗无关紧要。 我对蓝牙的了解非常少、不想深入了解、只需使用 GUI 编写器即可。 当然、我可以了解编写传感器控制器的 PID (ADC、PWM、控制环路)需要什么。 我在正常应用中使用 Ubuntu 版本的 CCS、但我可以使用云编写传感器控制器程序(我在云中找不到传感器控制器)

此外,最好将市场上的模块版本(如亿字节模块)内置到我的包装盒中。

您能不能指导我走向正确的方向阅读更多有关可能性、开发系统和要求的信息。

提前感谢您:

Laszlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo

    我指派了一名工程师进行评论。

    请多多包涵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laszlo、

    您可以在此处找到我们的产品:

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/bluetooth/products.html

    我们确实销售了一些模块、例如 CC2650MODA、但如果您正在寻找适用于 CC2652RB 的模块、则可能需要咨询外部供应商。 我们不销售该产品的模块。

    您可能还会考虑 CC2652RSIP IC、与该模块一样、它所需的无源组件比其他蓝牙 IC 少得多。 所有这些都具有您所描述的传感器控制器引擎。  

    https://www.ti.com/tool/SENSOR-CONTROLLER-STUDIO

    您可以使用 LaunchPad 开始开发。 可以将 LAUNCHXL-CC2650或 LP-CC2652RSIP 作为良好的起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    感谢您的回答。 我可以根据您的描述轻松找到适合我的需求的解决方案。 目前、我正在处理 MSP 处理器。 一个很好的附加组件是 CC2650MODA、它可以使用 BOOSTXL 版本进行测试。 此外、稍后我可以使用 LAUNCHXL-CC2650测试传感器控制器。 再次感谢您的帮助。