This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐的蓝牙评估板和软件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650, CC2540, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023891/recommended-bluetooth-eval-board-and-sw

主题中讨论的其他器件:CC2640CC2650CC2540CC2650MODA

您好!

我们正在开发一种医疗设备、该设备需要在无线脚踏开关和医疗设备之间进行蓝牙通信(因此、两个蓝牙板只相互通信一个外设和一个中央设备)。

1、哪个选项具有我们可以使用 SW BSP 驱动程序开发的最佳评估板、我们可以从演示项目开始? 基于以下其中一项

https://www.ti.com/product/CC2650MODA?keyMatch=CC2650%20MODA#product-details##features

https://www.ti.com/product/CC2650MODA?keyMatch=CC2650%20MODA#product-details##features

2.我们有一个较短的项目计划来开发和交付。 哪种蓝牙解决方案可以尽快获得处理器、而不是由于新冠疫情而造成的延迟

如果以上两个选项不是最佳选择、TI 有何建议?为什么?

谢谢你。 塔米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    Moda 是一个不错的选择、但您已经将同一产品链接了两次、因此我不确定要与什么进行比较。 与其他独立 IC (CC2650或 CC2640...等)相比、Moda 将是一种更快的原型设计解决方案、因为您可以避免无源组件出现任何问题、并且可以获得监管预认证。

    您将在 Simplelink SDK 中找到适用于我们所有器件的演示项目、该 SDK 可免费在线下载(确保下载与您的器件对应的项目)。  

    您可以在此处找到器件的评估板。

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC2650MA

    最棒的
    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    哦、请原谅我。 这是我今天的精彩时刻。 第二部分是

    https://www.ti.com/product/CC2540T#product-details##params

    再次感谢您、

    塔米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tammy、

    您正在查看的另一个器件似乎目前已缺货。 由于2540不是模块、而是专用 IC、因此在获取无源器件和布局方面需要更多的硬件工作。  CC2540 的成本更低。 这两个器件都是用于原型设计的精细部件。  如果时间是我 的第一要务、也是唯一的要务、我要做 CC2650MODA、但您必须自行做出权衡。

    此论坛主要用于调试开发和生产过程中出现的特定技术问题、但我很乐意将您的信息转发给能够更好地处理此类问题的营销团队。

    最棒的

    不需要