This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:CC2652RSIP DIO31配置

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1023534/cc2652rsip-cc2652rsip-dio31-configuration

器件型号:CC2652RSIP

尊敬的 TI 团队:

我尝试使用示例项目 simple_peripheral 和 LP-CC2652RSIP 将 DIO31配置为输入。

PINCC26XX.c 似乎不允许此类配置,PIN_init()失败。

我们使用的是 CC2652RSIP、在我们的设计中需要 DIO31。

此致、

Adir。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 CCS 中的 sysconfg 将 DIO_31添加为 GPIO。

    您的意思是什么" PINCC26XX.c 似乎不允许此类配置并且 PIN_init()失败。"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    用于响应的 THx

    您是否尝试运行此程序?

    这是 PIN_INIT(),当我添加 DIO31时,PINCC26XX.c  返回 PIN_NO_ACCESS,程序 无法在 while (1)之后运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 LP-CC2652RSIP 对此进行测试、但我看不到 DIO_31导致此类问题的原因。 能否附加 ti_drivers_config.c?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5635.ti_5F00_drivers_5F00_config.c