Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 CC2640
您好!
我使用的是具有 SDK 版本5.20的 CC2642芯片。 在我们的项目中、我们需要创建 L2CAP CoC 连接以交换数据、我们还需要使用配对 OOB 创建安全连接。 由于我们一直使用 host_test 项目、因此我们的目的还在于通过 HCI 命令/事件控制另一个微控制器的 L2CAP CoC 连接和 OOB 配对。
对于 OOB:
根据链接中的另一个论坛问题、CC2642 SDK 三年前不支持 SC OOB 配对。 SDK 版本5.20现在是否支持此功能?
对于 L2CAP:
根据 SDK 中提供的 User_Guide (L2CAP 部件)。 我找到了一些用于 L2CAP CoC 的示例代码、但我认为这些是 simple_center 项目的示例。 为了在我们的项目中实现该功能、我想与您澄清几点:
1.我们是否有将 L2CAP CoC 功能与 host_test 项目一起使用的示例代码和用户指南?
2.在哪里可以找到有关"动态 PSM"的更多信息? 我是否应该在应用层(LE 主机部分)中将其管理为用户指南中提到的"动态通道"?
如何从配置为从器件的 host_test 项目发送 SDU? 因为我没有找到 HCI 命令执行此操作( 链接中 simple_center 示例项目中使用了 L2CAP_SendSDU 命令,但是,这是 VendorSpecifiGuide5.00.00 文档中的 HCI 事件)
如下面 VendorSpecifiGuide5.00.00中所述、当收到 L2CAP_ConnParamUpdateReq 时、LE 从主机应以 CommandReject 进行响应。 但是、L2CAP_CmdReject 在文档中仅作为 HCI 事件存在。 我应该如何通过 host_test 项目管理此点?