This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2L j 链路连接问题

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1033789/cc2640r2l-cc2640r2l-j-link-connection-problem

主题中讨论的其他器件:CC2640R2LCC2640R2F

Parça Numarası:CC2640R2L

您好! 

CC2640R2L, 我无法使用 j link 连接。 已进行必要的引脚连接。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的连接看起来很混乱。 我建议您彻底检查它、建议使用不超过10厘米的较短电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固定的引脚连接。 
    已连接至 jlink 原电缆 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      

    问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否编辑您的第一封邮件并将其翻译成英文? 这样、TI 工程师就可以挑选这个主题、明天就回答-今天是美国的国庆节。

    如果有用、则 CC2640R2器件设置为通过 cJTAG 进行通信。 您还可以看到此页面 https://wiki.segger.com/LAUNCHXL_CC2640R2 此主题

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 JTAG 连接、您可能还需要连接 TDI 和 TDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    宜家关于连接 TDI 和 TDO 的建议是否有帮助? 您是否发现 Clement 先前发表的回顾有深刻的见解? 请告诉我们问题是否仍然存在。

    此致、

    1月
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
    我建立了 TDO 和 TDI 连接。 问题仍然存在。 其他文章很有帮助、但没有提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 jlink 连接到 LAUNCHXL-CC2640R2F 没有问题、因此我建议您再次彻底检查 JTAG 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在使用 j link 连接到 CC2640R2F。 我明白了吗? 

    那么、您使用的是哪个版本? 是否有适用于 CC2640R2L 的 jlink 项目?

    不同于 CC2640R2L/R2F 

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将 jlink 连接到 CC2640R2F。 基本上  、CC2640R2L 和 Cc2640R2F 的 JTAG 接口是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用哪个版本的 j flash 程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用我记得为7.54a 的最新 j 闪存版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看您之前的屏幕截图、似乎没有数据被读取(IDCODE 全为0)。 您是否知道此电路板上的 JTAG 是否已锁定? 如果是、那么这可能是您无法阅读所有内容的原因。 另一个可能的原因可能是 YiKai 提到的连接或接线不良。 我建议确保接线尽可能短、并确保焊盘和导线之间的连续性。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够验证 JTAG 是否已锁定?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我还无法确认。

    https://wiki.segger.com/LAUNCHXL_CC2640R2

    我从德克萨斯州订购了这款产品。 我会在它出现时尝试

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 J 标签已锁定、是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 JTAG 被锁定、那么根据这个操作的完成方式、有可能通过执行一个批量擦除来完全复位和擦除器件的闪存。 这将擦除器件的所有内容、但可能会解锁 JTAG。

    如果您订购 了 LAUNCHXL-CC2640R2、则开箱即用的 JTAG 不会出现任何问题。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-CC2640R2 的推出。 我将尝试并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很高兴听到您的声音! 让我们知道测试结果、如果有任何问题、那么让我们知道、我们将一起探讨测试的底部。

    此致、

    1月