This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:应用级蓝牙 RSA 加密

Guru**** 2545450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1040499/cc2560-bluetooth-rsa-encryption-at-application-level

器件型号:CC2560

您好!

设备与 Android 应用配对后、我们需要添加 RSA 加密。

不确定如何实现这种情况以在设备之间交换 RSA 公钥。

  1. 设备配对后、我们是否需要定义 GATT 服务以交换 RSA 公钥?

  2. 如果是、是否有蓝牙为密钥交换定义的任何标准 GATT 服务?

  3. 实施蓝牙定义的应用程序级加密的标准方法是什么?

请查看一些简短的说明。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    如果这适用于蓝牙经典、您可能需要查看简单安全配对。 它使用公钥加密技术来确保安全。 您是否正在使用我们提供的蓝牙堆栈? 我们在一些演示中提供简单的安全配对。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    是的、它适用于蓝牙经典。

    根据我们的用例、我们需要在设备配对后进行 RSA 加密。  

    此 RSA 加密将是我们编写的应用程序代码。 现在、我们需要交换公钥、它也是通过 GATT 服务或其他一些服务完成的。 这只是一个通用问题、无论有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    只需确认一下、您是否计划使用我们的蓝牙堆栈? 我认为加密可能与堆栈相关。  

    谢谢、
    Jacob