This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:从 CC2640迁移到 FRE014 (CC2640R2F)

Guru**** 2810985 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2592, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1040520/cc2640-migration-from-cc2640-to-fre014-cc2640r2f

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC2592ENERGYTRACE

大家好、  

我的客户正在尝试从 CC2640迁移至 FRE014 (CC2640R2F)

但他们发现  FRE014 (CC2640R2F)(127mA)的功耗比 CC2640 (103mA)高。

以下是基本信息:

  补偿:MCU+CC2640/FRE014+CC2592

  SDK:3.40.00.10

  示例代码:simple-peripher-observer

下面是 EnergyTrace 进行的功率测量

以下是预定义:

请帮助提供有关微调功耗的评论。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请勿将 EnergyTrace 中的最大电流值视为两个器件之间的有效比较。  这可能会因工具采样率和器件在采样时的电流活动而异。  在这些屏幕截图中、FRE014上的平均(平均)电流甚至更低。  如果您想进行精确的功耗比较、请使用功率分析仪或精密万用表。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    客户接受您的评论、他们将持续观察 平均(平均)电流。

    谢谢。