This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541DK-MINI:

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC-DEBUGGER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1040692/cc2541dk-mini

器件型号:CC2541DK-MINI
Thread 中讨论的其他器件:CC2541CC 调试器、 UNIFLASH

我使用 CC2541和 CC-Debugger 和 IAR 嵌入式工作平台来编写固件。 在其中一个器件上、代码正确闪烁。 在我的另一个器件中、我收到错误消息"此器件已锁定以进行调试。 要启用调试并继续下载、需要擦除器件。" 当我单击"OK"继续时、它不会擦除。 是否有擦除闪存的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    请尝试使用 IAR 中的 Project -> Download -> Erase memory 或 Flash Programmer 上的 Erase 选项。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    该选项对我来说是灰色的。 是否有办法启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、它可能在 IAR 中针对该器件/8051被禁用。  另一个可行的选项是 Uniflash。

    此致、
    Ryan