This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:如何将高速缓存 RAM 或 AUX RAM 用于 CC2652RB

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1038538/cc2652rb-how-to-use-cache-ram-or-aux-ram-for-cc2652rb

器件型号:CC2652RB

您好!

我的 SDK 是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54、MCU 是 CC2652RB。

CCS 版本10.3。

我可以为应用程序使用高速缓存或 SC 的 RAM 吗?

现在、我的应用程序的.map 文件如下所示:

RAM 是否太小?

(现在、我的应用程序使用 BLE 通知、但始终在某个时间中断。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,junde,

    可以将 AUX RAM 或高速缓存用作 RAM、但每个都包含重要的注意事项。  您是否已经参考 了 BLE5-Stack 用户指南 -> 存储器概述 部分、该部分对此进行了更详细的解释?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这是我需要的。 我稍后会尝试。