This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:音频传输

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2642R, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1039950/cc2640-audio-transmission

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2642RCC2564C

无论它是否适合音频传输、我们的客户都设计了蓝牙扬声器、使用蓝牙传输或推荐其他型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定您的客户是希望通过低功耗蓝牙还是通过经典蓝牙传输音频?

    如果您的客户需要低功耗蓝牙、我们提供了一些有关 CC2640 (此处) CC2640R2F (此处)和 CC2642R (在 SimpleLink 音频插件中、此处)的音频示例。

    如果需要经典蓝牙协议、敬请查看 CC2564C 器件。 由于我不是这些器件的专家、最好打开一个新话题来讨论可能性。

    此致、