This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:对于 Host_Test 项目、如何启用 UART 流控制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1039616/cc2642r-for-host_test-project-how-to-enable-uart-flow-control

器件型号:CC2642R

大家好、

我的客户希望在 Host_Test 项目上启用 UART 流控制。 请说明如何执行此操作?

对于 syscfg、无法选中该选项。 这可能是由于使用 XDS110 UART 的硬件造成的。

器件型号:CC2642R

SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52

项目:Host_Test

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您具有带 RTS/CTS 流控制引脚的外部 UART-USB (或 UART-RS232-USB)转换器、则可以使用 CTS+RTS。

    选择左侧面板上的显示。 选择"使用硬件"至"无"。

    将 XDS110 UART 名称更改为 CONFIG_DISPLAY_UART。

    为 XDS110选择 PINMUX (DIO3 TX、DIO2 RX)。 您还需要使用引脚进行 CTS/RTS 流控。 它经过测试并正确构建。

    请查看以下指南 software-dl.ti.com/.../custom-board.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Mike 提供的解决方案是正确的解决方案。

    Jerry、请确认它对您有所帮助。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    客户回复是可行的。 感谢 Mike 和您。