This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:Simple Central 中的 GATT 错误

Guru**** 2914330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1039301/cc2640r2l-gatt-error-in-simple-central

器件型号:CC2640R2L

您好,

我们使用简单的中央示例来使用相反外设角色 BLE 始终处于连接模式。

当从  外设进行连接和获取预期的 GATT 服务时、有时堆栈会停止为应用提供事件、而在复位后重试也会正常连接。

SDK:4.20.

角色:中心

blestack-4  

在与外设 GATT 建立连接期间、有时会失败、原因可能是什么。  

问题及其解决方案。

此致、

Bhavin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavin、

    我现在将其提交给我们的 TI 专家之一。 同时、您能为我们提供更多有关本次活动的背景信息吗?

    1.您的中央设备和外围设备是否完全断开连接,然后必须重新连接? 或者他们是否只是错过了连接事件?

    2.失败时,是否自动重新连接? 或者是否需要重置器件以使其恢复正常运行?

    3.它发生的频率有多高(每5/10/20/100... 连接)?

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    请查找答案。

    1.您的中央设备和外围设备是否完全断开连接,然后必须重新连接? 或者他们是否只是错过了连接事件?

    在进行连接和执行 GATT 活动(如读取 UUID、句柄、发送描述符)时会出现问题。

    2.失败时,是否自动重新连接? 或者是否需要重置器件以使其恢复正常运行?

    否 它仅保持该状态、器件需要复位。

    3.它发生的频率有多高(每5/10/20/100... 连接)?

    在12小时内、这大约会发生14到15次。

    最棒的

    Bhavin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bhavin、

    正如您在其他相关帖子中提到的、让我们首先解决任何潜在的内存问题。 请参阅 我们的用户指南的调试常见堆问题部分、并让我知道您看到的内容。