This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:配对超时

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1037189/cc2564modn-pairing-timeout

器件型号:CC2564MODN

您好!

我正在使用具有 TI 堆栈的 CC2564MODN、并尝试使用 安全简单配对与我的智能手机配对(我只需点击智能手机上的是/否即可确认/拒绝配对)。

我想知道是否有一个连接参数可用于增加配对超时。


如果我没有点击智能手机上的是/否、则30秒后、我会从 GAP 事件回调中收到一个 atSecureSimpleAiringComplete 事件(SecureSimplePairing 状态:5)。 什么是"5"? 是否有可帮助我解码错误代码的错误代码列表?

我不知道超时是由智能手机生成还是由堆栈管理。

是否有方法对其进行修改?

谢谢你。

此致、

Alessandro Morniroli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    我将为您研究这个问题、并在几天内回复您。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    您是否正在运行某个演示? 这是经典蓝牙还是 BLE? 我可以提供有关这些信息的更详细的信息。

    我相信您看到的"5"是一个身份验证错误代码:"HCI_ERROR_CODE_AUTHENTICATION_FAIL"。  

    我认为配置文件中设置了超时、我不确定是否可以增加超时。  

    谢谢、
    Jacob