Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC2564MODA, CC2564C
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254、 MSP432P401R、 CC2564C
古德早上
我们正在开发一个 BR/EDR 蓝牙系统、该系统使用我们制造的全双工音频和自定义卡、其中包含以下组件:CC2564MODA + MSP432P401R + TLV320AIC3254 + Bluetopia 4.0.3 + BT Service Pack v1.8 (与 Launchpad 组合系统类似)。
目前、我们实施了基于 L2CAP 和 ESCO 的 FW、并且我们有一个有效的解决方案(宽带辅助、音频通过 I2S 路由)。
在开放区域和静态器件中、即使 在很远的距离(~ 70米)也能实现最佳通信。
在移动器件和更短距离的同时、我们遇到了无法通过固件检测到的泄漏。 当器件之间存在墙壁或物体时、尤其明显。
我们还注意到 Launchpad 系统的行为与示例 SW HFP AG 和 HFP HF 相同。
我们的目标是在器件处于运动状态并穿过墙壁或车门等障碍物的情况下、在至少15米的距离内实现器件之间始终保持干净的全双工音频通信。 是否可以使用此配置实现它?
在何处进行干预以实现我们所需的功能(尤其是在固件级别)?
如果需要更多信息、我可以随时为您提供、但我不愿意公开分享详细信息。
提前感谢
亚历山德罗