This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:创建具有多流功能的音频扬声器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1037577/cc2564c-creating-audio-speaker-with-multi-stream-capability

器件型号:CC2564C

我希望使用 具有 Bluetopia 协议栈的 CC2564C 来创建一个音频扬声器、该扬声器可以从一个源(例如手机)接收音频、并同时将该音频发送到多个从属设备。  我认为这可以通过此硬件和固件堆栈来完成、但需要确认。  如果我是正确的、是否有任何应用信息或示例说明如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们提供了音频源和音频信宿示例、但不提供同步的音频信源和音频信宿示例。 我们提供的最接近  的内容是适用于 BeagleBone Black 的 WiLink 8 Wi-Fi/蓝牙智能音频多室 Cape 参考指南。 但是、这允许您在多个设备之间同步音频;我不确定您是否可以从电话中获取音频。 查看本指南、了解它是否适合您。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 的回复、您能告诉我 CC2564C 是否同时提供灌电流和拉电流吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我需要在上述帖子中指定- WiLink 多室 Cape 参考是通过 Wi-Fi 传输的音频。 遗憾的是、我们没有将蓝牙器件用作同步拉电流和灌电流的示例。 我不确定是否有可能,而且我们没有任何关于同时拉电流和灌电流的现有文件。

    此致、

    Jacob