This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要蓝牙5.2的 Golden Sample

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1035793/need-golden-sample-with-bluetooth-5-2

主题中讨论的其他器件:CC2564CCC2650LAUNCHXL-CC2650

大家好、

我正在寻找支持蓝牙5.2 所有功能的 TI 器件、以便在我们的实验室中作为黄金样本参考。

我们的实验室中没有任何开发流程。 请您建议任何 具有 QDID 的 LaunchPad 模块#

此致

Alwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    TI 目前不提供支持蓝牙5.2的器件。 我们提供的器件经过5.1组件认证、称为 CC2564C。 您可以 在此处找到更多信息

    您还可以找到 QDID: CC2564C QDID

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持 AoA、AOD/方向查找?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    对于蓝牙5.2和 AoA/AOD、您应参阅 CC26XX 器件。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob -  

    CC2650是 MCU 或开发套件。 我们需要具有  AoA、AOD/方向查找支持的示例板来执行无线电测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    遗憾的是、我们的 AoA 套件目前尚不可购买。 您可以购买支持 AoA  的 LAUNCHXL-CC2650或 LAUNCHXL-CC26X2器件(两个开发套件)、但您还需要与 BOOSTXL-AOA 板类似的外部天线板、因为 AoA/AOD 需要多个天线相隔已知距离。