This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:PA 阻抗放大器;不平衡变压器

Guru**** 2965090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1037200/cc2652r7-pa-impedance-balun

器件型号:CC2652R7

你(们)好

对于 CC2652R7、我使用有线天线。 我没有使用 TI 堆栈。

如果我不使用 TI 堆叠、则 TX (0dBm)期间的平衡-非平衡变压器(LFB182G45BG5D920)和 IC 阻抗是否会对天线调优起重要作用? 我假设平衡-非平衡变压器和 IC 阻抗都将产生影响、因为如果没有任何匹配组件、我可以通过调整电线长度来调节天线。

在仿真中、添加平衡-非平衡变压器后、已经在2.4GHz 调优的天线长度将被取消调优、需要再次调整长度以将其恢复到2.4GHz 频带。

此外、我参考了 swra640 (最佳负载阻抗)的第30页来得出上述假设。 如果我的理解有误、请改正。

此致

Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreejith、

    感谢您的查询。 我通知了一位同事、他将尽快回复并提供更多见解。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于不同的堆栈、您必须自行优化射频性能。

    TX 性能可能不会受到很大影响、但 RX 可能会受到某些影响。

    我 建议 您以导通方式进行所有射频性能测量(例如使用 SMA 或焊接同轴尾纤)、然后转到天线调优。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用集成平衡-非平衡变压器时、堆叠对阻抗匹配的影响较小、因此通常情况下应该可以。 只需确保遵循平衡-非平衡变压器相对于 IC 的放置指南。  

    天线匹配必须始终完成、无论堆叠如何、因为天线阻抗受电气和机械设计中各种其他因素的影响。