This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:免提配置文件1.5.1弃用

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1037010/cc2564cstbtblesw-hands-free-profile-1-5-1-deprecation

器件型号:CC2564CSTBTBLESW

您好、e2e、

当我浏览规格时、我看到配置文件 Hands-Free Profile 1.5.1将于2022年2月被弃用。  

由于当前可用的 Bluetopia Stack 仅支持 HFP 1.5、因此如果在2022年2月之后获得其认证的 SIG 产品、这将如何影响产品开发。

在 SIG 网站上、甚至还提到 HFP 1.6.1 也将在同一天被弃用。

网址链接: https://www.bluetooth.com/specifications/specs/?status=active&show_latest_version=0&keyword=HFP&filter=

TI 是否计划将 HFP 支持更新为1.7或1.8?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnuprasad、

    我将在明天对此采取后续行动。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnuprasad、

    TI 正在研究更新我们的蓝牙堆栈、但尚未确定日期。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    感谢您的回复。

    让发布日期保持分离、您能告诉我它将支持哪个 HFP 版本。

    是否公平地假设更新后的堆栈将具有 HFP 1.7或更高版本?

    谢谢、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishnuprasad、

    是的、更新后的堆栈应该具有 HFP 版本1.7+。

    谢谢、
    Jacob