This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:禁用 RAM 保持

Guru**** 2623975 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1037540/cc2640r2f-disabling-ram-retention

器件型号:CC2640R2F

您好!

我正在使用 Launchpad 测量 CC2640R2F 的待机电流。 我想为我的测量禁用 RAM 保持、我找到了可以用来禁用 RAM 保持的函数"AONWUCMcuSRamConfig"。 此函数位于 aon_wuc.h 文件中。

在 simple_peripheral 示例的 main()中,我调用如下所示的函数来禁用(0x0输入)或启用(0xF 输入) RAM 保持:

但是、当我这么做时、我看不到待机电流测量的任何显著差异。 我想、当我昨天测量时、两个器件的平均待机功耗都大约为1.3uA。 我希望待机电流下降很大的可测量值。 是这样吗? 还是未正确禁用 RAM 保持? 如果是这种情况、我们非常希望获得有关禁用 RAM 保持的任何指导。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    从 CC2640R2 TRM 章节7.8 SRAM:

    尽管可以在4KB 块中配置保持模式、但这不会显著降低电流消耗。 因此、建议始终保留整个 SRAM。

    您似乎正在正确禁用 SRAM 保持、但您不应期望看到基于 TRM 的功率大幅降低。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!