This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:您能告诉我 CC2650STK#39;s GAP 通信的调试方法吗

Guru**** 2501875 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1036542/cc2650stk-could-you-tell-me-the-debugging-method-of-cc2650stk-s-gap-communication

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

使用 CC2650STK 进行 GAP 通信、但并不顺利。

我之前使用的器件是旧版本、我更改为新版本。
旧器件为蓝牙智能、新器件为蓝牙智能4.0。

我更改了 serviceUID 和 CharacteristicesUID、然后可以发现器件、但无法连接。

设备的旧版本可以正常工作。
我咨询了器件的制造商、他们告诉我规格没有改变。

您能不能告诉我 CC2650STK 的 GAP 通信?的调试方法

此外,您能否告诉我服务 UID 和特性 UID 连接到特定设备时的更改位置?

Code Composer Studio 版本:使用8.3.1。


非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    您可能需要参阅 此处提供的调试指南。 本指南尚未直接针对 CC2650编写、但仍然很有价值。

    除此之外、我们通常建议使用蓝牙 LE 分析器。 这样、您就可以使用跟踪来简化调试。

    随时向我们提供最新信息。

    此致、