This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:HMAC 运行消耗了多少能源?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LAUNCHXL-CC26X2R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1036080/cc2642r-how-much-energy-does-hmac-operation-consumes

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

TI 在以下链接中提供了针对各种特定于硬件加速器的操作的能耗曲线:

https://www.ti.com/lit/an/swra667/swra667.pdf?ts=1631587811233&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

但是、我不确定 HMAC-256操作消耗的能量是多少? 它是否仅与 SHA2-256散列类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    我必须要求适当的团队进行评论-可能需要几天时间。

    同时、您可以使用 具有 EnergyTrace 的 LAUNCHXL-CC26X2R1运行自己的功率测量(请 参阅此处的 EnergyTrace 用户指南)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我有电流消耗迹线、非常好! 输入具有34字节消息长度、64字节密钥。  

    此致、

    Mehul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    干得不错!

    要完成您的调查结果、请参阅我们的加密专家之一的评论:

    我没有任何真实数字,但您可以使用应用手册中的 SHA 数字并在您将要处理的数据长度中添加2个 SHA 块,从而估算给定 SHA 算法(224、256等)的 HMAC。 这是因为使用 SW 实现了特定于 HMAC 的功能、并且此功能会导致在所处理的原始数据长度之外处理另外两个 SHA 输入块。

    因此、如果您将 HMAC 与 SHA 256配合使用、应用手册为64字节数据提供了0.023ms 的持续时间。 由于 SHA 256的输入块大小为64字节(512位)、因此我们将其加倍以获得两个块或128字节。 因此、2x 0.023ms 是0.046ms。 因此、如果您想使用 HMAC 8000字节的数据、我们可以查看该表、看到8000字节的 SHA 256花费0.261ms。 加上0.046ms、我们得到 HMAC 操作的估计总时间为0.307ms。

    这只是基于对我们的驱动程序代码和算法知识的回顾进行的估算。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、