This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:SPI 从模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1035652/launchxl-cc26x2r1-spi-slave-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

IAM 正在使用 cc26x2 Launchpad 在简单的中央和简单外设中实现 SPI 集成。 要求是将外设设设设设为主设备、将中央设备设为从设备。  

我已根据 SPI.h 文件参考(TI.com) 文档中提供的说明在主器件侧进行了配置。 对于配置从器件侧、我参考了 SDK 中提供的 spislave 工程。 但该项目使用与 targetconfig.c 和 targetconfig.h 文件链接的 GPIO 使能中断函数、这些文件不可编辑。  

SPI.h 文件参考(TI.com) 本文档(doxygen)对从器件端的 GPIO 中断配置没有任何评价。

那么,如何实现主器件发送数据的从器件端接收?

在本例中、CS 引脚配置如何?

请帮我解决这个问题。

SPI.h 文件参考(TI.com)

谢谢、此致

Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anushka:

    通过从 SDK 中提供的 spislave 项目开始、您似乎采取了正确的方法。

    此项目可通过称为 SysConfig 的图形界面进行配置。 要使用它、请打开.syscfg 文件。 此外、您可能还想利用 我们在这里提供的文档

    我希望这将有所帮助、

    此致、