请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
IAM 正在使用 cc26x2 Launchpad 在简单的中央和简单外设中实现 SPI 集成。 要求是将外设设设设设为主设备、将中央设备设为从设备。
我已根据 SPI.h 文件参考(TI.com) 文档中提供的说明在主器件侧进行了配置。 对于配置从器件侧、我参考了 SDK 中提供的 spislave 工程。 但该项目使用与 targetconfig.c 和 targetconfig.h 文件链接的 GPIO 使能中断函数、这些文件不可编辑。
SPI.h 文件参考(TI.com) 本文档(doxygen)对从器件端的 GPIO 中断配置没有任何评价。
那么,如何实现主器件发送数据的从器件端接收?
在本例中、CS 引脚配置如何?
请帮我解决这个问题。
谢谢、此致
Anushka