This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:具有外部射频功率放大器的 CC2564

Guru**** 2528430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1034735/cc2564c-cc2564-with-external-rf-pa

器件型号:CC2564C

请问此蓝牙芯片是否能够支持射频外部 PA。 如果是、您是否有参考原理图和文档来展示其工作原理。 如果使用外部射频将其提升至20dBm,是否存在任何技术或法规问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Law:

    TI 不支持使用外部 PA。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的说法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Law:

    是的。 您可能有疑问的原因是什么?

    BR、