This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:我遇到了问题。 有两个打开的声明。 如何选择所需的位置?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1034957/lp-cc2652rsip-i-encountered-a-problem-there-are-two-open-declaration-how-do-i-choose-the-position-i-want

器件型号:LP-CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

您好、先生、

    我遇到了问题。 有两个打开的声明。 如何选择所需的位置?

BR、

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    什么是 BLE_DEV_20210909B、您是否使用默认的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 示例?  我假设 SDK 由工程编译器包括的内容引用。  如果这两个声明不相同(并且都包含在项目中)、则很可能会遇到编译错误。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

             是的、 我在项目中使用了默认的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 示例。

    我需要修改 GATT.h 的参数、但我不想影响原始参数、

     添加额外的.h

    如果我需要 新的 GATT.h、如何解决此问题

    谢谢你。

    BR、

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以删除项目目录中的 include/gatt.h 链接资源、并将其替换为您自己的资源。  如果使用新路径、请确保将其添加到 Project Properties -> CCS Build -> ARM Compiler -> Include Options 中。

    此致、
    Ryan