This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:连接多个主设备(移动电话)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1033351/cc2650moda-connecting-multiple-masters-mobile-phones

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

大家好、

我们有一个必须 在 CC2650moda 上开发 的应用程序。

我正在使用 SP客户端 和 SPP 服务器代码来开发我的应用。

我已将 SPPclient 固件转储到一个 CC2650mod 中、将 SPPserver 固件转储到另一个 CC2650mod 中。

我能够将充当中央的 SPPCLient 连接到充当外设的 SPP 服务器、并且能够通过任一端的 UART 串行终端进行通信。

此外 、当 SPPclient (Central)与 SPPserver (Peripheral)断开连接时、我甚至可以将  SPPserver (Peripheral)连接 到移动电话、在那里可以与它进行通信。

但我是否可以同时将其连接到多部手机上、这是我的问题?

我需要使用 sppclient 应用程序服务器固件进行开发,因为它适合我的应用程序....如何将上述功能添加到此固件?

此致

Sanath Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanath、

    有关此功能的演示、请参阅多角色示例。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    感谢您的回答。

    我无法在 SPP 客户端和 SPP 服务器示例固件中添加此功能、因为在我的应用中、我需要使用 BLE 通过 UART 无线发送一个连接到 cc2650的主机(微控制器)的 UART 数据到另一个主机(微控制器)、该主机也将通过 UART 连接。

    随着我逐步了解适合我的应用程序的 SPP 客户端 SPP 服务器固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanath、

    您可以将 MAX_NUM_BLE_CONns 预定义符号更改为大于1个连接 、这将影响堆消耗、因此您必须确保可以在应用中完成此操作。 请记住、您需要确保器件在进入第一个连接后继续广播、以便其他器件可以发现它(在下面的相关线程中进行了概述)。

    如果您尚未看到以下相关主题,请参阅,因为我认为它可以解答您的问题: TTP://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/538348/slave-multi-connection-cc2650