您好!
我们的 BLE 外设固件基于 SDK v5.20简单外设应用。 我们希望运行蓝牙 SIF 符合性测试 PTS 8.0.0、以验证是否通过了所有选定的符合性测试。 我们也为此创建了".BLS"。
但是、我们不知道如何运行 PTS 来验证一致性行为。 TI 是否提供了任何文档我可以参考以了解测试设置、主要是 IUT (被测仪器)是仅作为外设固件、还是像进行 RF/PHY 测试一样需要基于主机测试的固件?
请给出建议。
此致、
Mehul
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的 BLE 外设固件基于 SDK v5.20简单外设应用。 我们希望运行蓝牙 SIF 符合性测试 PTS 8.0.0、以验证是否通过了所有选定的符合性测试。 我们也为此创建了".BLS"。
但是、我们不知道如何运行 PTS 来验证一致性行为。 TI 是否提供了任何文档我可以参考以了解测试设置、主要是 IUT (被测仪器)是仅作为外设固件、还是像进行 RF/PHY 测试一样需要基于主机测试的固件?
请给出建议。
此致、
Mehul
Clement、
我们打算针对基于外设的固件运行所有适用的 PTS 测试。 在我们基于外设的 fimrware 上、有几项测试失败、我已经在其他线程上提出了另一个问题:
您好、Mehul、
如另一个线程所述、PTS 套件不会针对 simple_peripheral 运行、而是使用 host_test 应用程序在特定配置中编写脚本、不会复制 SDK 中的库存。 通过将一些 HCI 命令(通过 UART)发送到修改后的 host_test 示例来执行 PTS 测试、该示例公开了一些我们通常不会公开的 API。 我在这里提到的修改后的 host_test 示例不可用、TI 从未共享过。
由于堆栈已通过认证(请参阅 https://www.ti.com/ble-qualification)、因此您无需运行这些测试。
我将结束这一主题、并继续讨论另一个主题。
此致、