This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:从示例工程为 cc2650创建定制工程

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1033528/cc2650moda-creating-a-custom-project-for-cc2650-from-example-project

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我正在尝试从适用于 CC2650 Launchpad 的 ble_sdk_2_02_06_07中提供的示例简单外设项目中创建一个定制的简单外设项目。 稍后、我要将此代码转换为支持 CC2650MODA。 当我尝试向代码中添加任何文件时、它显示无法在虚拟文件夹中添加文件。

我的问题是、是否有任何可用于 cc2650lp 或 cc2650MODA 的简单外设项目可编辑、或者如何将虚拟文件夹中的项目转换为本地文件夹。

基本上、我想使用简单的外设项目为 CC2650MODA 创建一个定制项目。 我的方向是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅应用手册在 CC2650模块(SWRA534)上运行独立的 BluetoothRegistered低耗能应用,以将项目移植到 CC2650MODA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否查看 此处提供的答案 以了解其是否有用?

    通常、您还可以创建自己的本地文件夹。

    此致、