This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC2642R:CC13x2/CC26x2器件上的 FFT

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC1312R, CC2652R7, CC1352R, CC1352P, CC2652P, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1032595/faq-cc2642r-fft-on-cc13x2-cc26x2-devices

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: CC1312RCC2652R7CC1352RCC1352PCC2652PCC2652R

您好!

以下是一些利用 CC2642R 的 DSP 功能来运行 FFT 运算的指南。

注意:同一指南适用于所有具有 Cortex M4F 的 CC13xx 和 CC26xx 器件。 其中包括 CC1312R、CC1352R、CC1352P、CC1352R7、CC2642R、 CC2652R、CC2652P、CC2652R7等

 

  • 在您的项目中、创建一个名为 CMSIS 的新文件夹来存储 CMSIS 库的头文件

  • 复制存储在中的文件 此新文件夹中的\source\third_parti\CMSIS\Include
  • 将此文件夹添加到搜索路径:Project > Properties > Build > Arm Compiler > Include Options

 

我已经使用 SDK 中提供的"empty"示例对其进行了测试( \examples\rtos\ \drivers\empty)、其中我添加了库中提供的示例。

以下是我的 empty.c 文件的修改内容:

e2e.ti.com/.../0676.empty.c

您可能还想查看此 帖子此主题 和此 应用手册 以了解更多详细信息。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如对此主题有任何疑问、请点击黄色按钮、在本页右上角提出相关问题。