This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:向简单外设示例添加模拟读取代码

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/981066/cc2652rb-add-analog-read-code-to-simple-peripheral-example

器件型号:CC2652RB

您好、TI 专家

我使用一个简单的外设代码来使用 TI 的 CC2652RB LP 执行项目。 如何将现有 ADCSinglechChannel 从 Resource Explorer 添加到项目零代码。 我需要做什么?
我的最后一项任务是将 ADC 值存储在简单外设的特性3中、并通过 BLE 传输相同的值。 我真的很困在这里、请帮我解决。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以创建周期性事件来执行 ADC 读取和更新 特征3中的 ADC 读取值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我刚刚指派了一位专家来帮助您。 此外,请考虑陈建的建议。  

    您能否说明您打算使用的 SDK 版本?

    -Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我同意 YK 的观点,即创建定期事件将是实现您所需功能的简单方法。 自定义配置文件 SLA 实验 讨论了如何添加周期性任务。 具体而言 、任务6 深入介绍了该过程。 我相信 SLA 实验室的这一部分将提供有关如何实现您所需功能的见解。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何定期更新? 我已使用 Project Zero 代码用于自定义 BLE 配置文件、与 Jan 建议的相同、在任务5的步骤4中的该教程中、它讨论了如何使数据定期。 我已经执行了所有步骤、但按下按钮时数据不会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已正确完成所有步骤、则按下任务5中步骤4中的按钮应使该值递增。 尝试按下按钮、然后再次读取特征或启用通知。 如果您有任何其他问题、请考虑在 E2E 上创建新主题、因为该主题最初不涉及该问题。

    此致、

    1月