This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:此产品是否具有 DAC?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/981927/cc2640r2l-does-this-product-have-dac

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!

这个问题适用于 CC2640R2L 和 CC2640R2F。。。

我查看了每个器件的产品详细信息、并注意到"8位 DAC"被列为外设。 但是、DAC 在其数据表中的任何位置都没有提及。 此产品是否具有 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我不这么认为、但让我确认一下。 我在您所参考的产品主页上看到了"Parameters"选项卡。 我认为这是一个错误。

    -Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor、

    我刚才确认这是一个错误。 数据表是官方文档。

    我将确保更正"产品详细信息->参数"页面上的错误。

    谢谢、

    Luis