主题中讨论的其他器件:CC2642R、 LPSTK-CC1352R、 BOOSTXL-IOBKOUT、 BOOSTXL-ULPSENSE、 BOOSTXL-SHARP128、 BOOSTXL-CAPKEYPAD、 CC1352R
我们正在为石油和天然气阀门自动化现场应用启动新的开发、该应用要求在现场实现5年以上的电池独立性。
在第一个版本中、这是一个小型系统、它将监控12个数字输入信号并控制12个输出:10个指示 LED 和2个电磁阀(12v)。 我们希望该产品具有实时时钟来实时记录输入信号事件、并具有低功耗蓝牙通信功能、以便运营商在访问站点时偶尔进行连接、以监控电池状态、更新配置(名称、时钟、阀标签等) 并下载任何可用的日志信息、例如能够强制输出。
在电源方面、我们正在考虑使用一个"电池组"、其中包含5到10节3.6V、2.4A-H 锂离子电池(AA 尺寸、 EaglePicher PT-2100或类似电池)、这可能是产品的电源。 (分两个电压:3.6x4=14.4V、用于电磁阀、其余电压为3.6V 的产品供电)
产品监控"电池组"状态非常重要、如果这在任何一条电压总线中都低于阈值、则应采取措施、让其中一个电磁阀(阀门关闭) 将产品设置为低电池模式、处于安全处理状态。
我们希望产品尽可能符合功能安全要求。
这是此产品概念的小方框图。
您能否帮助我们提供您对此类应用中最适合的 TI 产品的建议?
提前感谢您的支持。
此致、
Arturo Trevino