This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:受 iOS 上通知缓冲区的限制

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/979449/cc2652rb-limited-by-notification-buffer-on-ios

器件型号:CC2652RB

我在向 iOS 应用发送通知时遇到一些问题、每250ms 最多发送5个通知、每个通知长度~250字节。 当所有这些都处于活动状态时、iOS 端的缓冲区会填充大约5个通知。 我现在已经在 CC2652外设侧对它们进行了节流。 如果这确实是我的问题、我的理解是 、像通过 BLE 传输语音 这样的东西不会有所帮助、因为它也会发布通知? 外设通知将批量发布、增加 MAX_PDU_NUM 或减少连接间隔没有帮助。 我只是想确保在我沿着调试兔洞之前、我不会错过外设上的任何东西。 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果问题来自移动设备、那么您唯一的解决方案就是减少发送的数据量。 使用压缩可能会有所帮助。 说到音频压缩、让我向您介绍 一下我们的 SimpleLink 音频插件。 此插件提供了通过不同协议(低于1GHz、BLE、Wifi)进行音频流式传输的示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个 NewB 错误:我在广播数据中设置连接间隔。 在外设配置中对其进行更新可以解决我的问题、一切都同样有意义。 为什么 scanRes 中的设置没有效果? 即使启动速度很慢, paramUpdateDelay 也不是这样做的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    扫描响应中的参数 SEN 没有影响。 只有在连接参数协商期间发送的值才会产生影响。 有关更多详细信息、请参阅蓝牙核心规范版本5.1 |第6卷、B 部分、§5.1.7。

    此致、