This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:SimpleLink Academy 安装错误、适用于 BLE 堆栈位置/版本

Guru**** 2585495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/979390/cc2650-simplelink-academy-install-error-wrt-ble-stack-location-version

器件型号:CC2650

我准备安装 SimpleLink Academy 以与 CC2650配合使用、并收到有关 BLE 堆栈位置的错误消息。

我在 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_05_02中安装了 BLE 堆栈。  我已经尝试在 c:\ti 和 c:\ti\simplelink 上安装 SimpleLink Academy、但它抱怨找不到 BLE SDK。  它正在寻找 ble_sdk_2_02_01_18、我有 ble_sdk_2_02_05_02。  我是否需要确切的版本?

谢谢、

Jim

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重命名了 BLE SDK 文件夹、让我继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您分享您的解决方案!

    此致、