This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:HFP 音频网关

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/976263/cc2564moda-hfp-audio-gateway

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

大家好、  

我正在使用 CC2564MODA 开发蓝牙产品、以便与另一个器件与 CC2564进行 HFP 通信(该器件在智能手机上工作正常)。 我在 SDK (https://www.ti.com/tool/CC256XSTBTBLESW#order-start-development)中找到了我使用的源文件“HFPAG_Demo.c”。

我正在调用状态机中的所有 API 函数、在我想调用 SendCallWaitingNotification 之前、所有函数都可以正常工作。 作为此函数的返回值、我有"error invalid_operation"。

呼叫顺序为:OpenStack、SetConnect、SetDisc、SetPairable、Inquiry、 ServiceDiscovery、OpenRemoteHandsFreePort、HFPAG_ManageAudioConnection、SendCallWaitingNotification。 我错过了要调用的函数?

此致、

Alexandre Deslandes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    您使用的是什么平台和 SDK 版本? 最新的 CC256X SDK 有一个"HFPDemo_AG.c"文件、但就我所知、没有一个"HFPAG_Demo.c"文件。

    您是否将 CC2564与 HF 器件配对? 另外,在执行 SendCallWaitingNotification()命令之前,您是否调用了 HFRE_Enable_Remote_Call_Waiting 通知? HFREAPI.h 文件包含有关您可以调用的各种 HFP 函数的文档、我建议您仔细检查该文件和所有函数调用、以确保您不会错过任何其他步骤或函数调用。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Michael、感谢您的回应

    对于 SDK、我使用 v4.0.2.2、在 STM32 微控制器上没有操作系统。

    是的我 CC2564与我的器件配对、我检查是否调用 HFRE_Enable_Remote_Call_Waiting 通知。

    我将  再次重新检查 HFREAPI.h 文件。

    BR、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    首先、很抱歉、在我收到第一条消息后出现了如此长的延迟、但我必须处理其他项目。 我认为我的第一个帖子不清楚、所以我会尝试更清楚。

    我之前说过、我正在开发一个蓝牙项目、以使用两个相同的板构建音频网关、并且我在使用的 SDK https://www.ti.com/tool/CC256XSTBTBLESW#order-start-development (版本 V4.0.2.2)示例程序中找到了该程序。

    一个程序作为耳机(HFPDemo)、这个程序工作正常、我可以使用智能手机进行测试。

    另一张卡是编程为音频网关(HFPAG_Demo)、在这张卡中、当我调用 SendCallWaitingNotification 子组时、我遇到问题。 作为回报,我有“ERROR_INVALID_OPERATION”。

    正如 Michael 所说,我尝试显式调用函数 HFRE_Enable_Remote_Call_Waiting_Notification,并且我有相同的错误:“ERROR_INVALID_OPERATION”。 你有其他想法吗?

    希望更清楚、

    BR、

    亚历山大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    感谢您的设置说明。 我将尝试重现您的错误、看看可能是什么导致了错误。

    我需要首先获取 STM32 EVM、这需要几天时间。 我感谢您耐心等待、直至我能够进行调查并提供更实质性的回应。

    此致、

    Michael