This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:在 CC2640R2L 中实施 RTC 备份

Guru**** 2925830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/978196/cc2640r2l-implement-rtc-backup-in-cc2640r2l

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

大家好、

我的客户正在使用 CC2640R2L。 但是、他们希望实现 RTC 电源备份、

1、没有硬件引脚对吗?

2.他们可以在软件中实现它吗? 此类实施是否有任何样片/参考代码? 以及此类实现中的功耗是多少

3.是否有其他建议的方法来实现 RTC 备份?  

谢谢、

此致、

Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能简要介绍一下 RTC/电源备份吗? 即、他们想要做什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    系统要求:当芯片的主电源中断时、应该有一个规定、在主电源恢复之前、通过一个纽扣电池使 RTC 保持运行。

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC2640R2L

    我们希望在 CC2640R2L IC 中连接 RTC 备份、但没有 RTC 备份、请指导我们进行进一步的处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2L 具有板载 RTC 以及用于控制外部 RTC 器件的通信外设。  您能否澄清您的具体需求?  有关 所有开发资源、请参阅 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK。  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也请查看此主题 :e2e.ti.com/.../978196

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我指的是:

    e2e.ti.com/.../473332