This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:智能 RFPacket Sniffer 2 -连接完成后的 Cant 监视器

Guru**** 2557520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/975477/cc2652rb-smart-rfpacket-sniffer-2---cant-monitor-after-connection-is-done

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我正在使用 cc2652RB 上的智能射频数据包监听器2来监控我们两个定制板之间的蓝牙通信(它们都使用 cc2652RB)。

我通过 UNIFLASH (F88A5E455D77)从中央单元获取 BLE 地址、并将其添加到智能射频监听器代理中"无线电选项"下的"BLE 设置"中。

我在 Wireshark 中看到的与该器件有关的最后一点是:

没有           时间         源              目的       协议 长度  信息

12890   81.212752   TexasIns_45:5d:77   TexasIns_45:57:50   LE LL   90   CONNECT_REQ

之后、我只会看到其他器件 ADV_IND、扫描请求等

如何监控两台设备之间的连接、以便查看它们之间发送的消息?

此致

-Ole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    请问您是否在100%的时间内发现了此问题?

    我的意思是、监听器只能监听一个 BLE 通道、如果连接不是使用监听的通道上发送的广播建立的、则无法找到连接。 为避免这种情况、您可能希望幸运或更改广播参数、以便仅在一个信道上(而不是三个信道)进行广播。 请确保选择正确的监听信道(即您要在其上发送广播的信道)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    我到目前为止每次都尝试过这种情况。 这大约是5-8倍。

    我看到:

    15707   99.971640   63:7c:4a:79:E5:4e   广播   LE LL   93   ADV_NONCONN_IND

    15708   99.982040   TexasIns_45:57:50   广播   LE LL   87   ADV_IND

    15709   99.982517   TexasIns_45:5d:77   TexasIns_45:57:50   LE LL   90   CONNECT_REQ

    15710   99.983841   07:7f:96:21:41:07   广播   LE LL   93   ADV_NONCONN_IND

    15711   99.996469   71:6e:04:10:C3:21   广播   LE LL   76   ADV_IND

    在我执行从上面复制数据的测试之前、已将外设更改为仅在通道39上广播。

    此致

    -奥尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    您能否尝试此帖子中建议的解决方案来查看它是否与您的问题相关?  https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/871770?SmartRF-Packet-Sniffer-2-1-70-LAUNCHXL-CC1352R1

    谢谢!

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    非常感谢。 如果最新的射频监听器程序仍然不支持 BLE 5.x、则应该可以正常工作。

    我会在明天回来工作后立即去看一下:)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在重建程序后未能使其正常工作。 但我们找到了另一种监听 BLE 连接的方法。 因此、我现在不会花更多时间来解决这个问题。

    感谢您的快速响应和帮助。

    此致、