This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Smart RF Studio v7

Guru**** 2560830 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/990066/launchxl-cc2650-smart-rf-studio-v7

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2650

您好!

我想使用 LAUNCHXL-CC2650执行一些射频测试。 我需要使用 Smart RF Studio v7使用 LAUNCHXL-CC2650生成一些特定的数据有效载荷

当我选择随机图标(见下图)时,这是否意味着 LAUNCHXL-CC2650将生成 PRBS9有效载荷数据?

因为我的测量设备(配置了 KEYSIGHT VSA 自动校准)无法将其识别为 PRBS9模式。 我应该更改 Smart Studio v7配置中的某个内容吗?

另一个问题:如何为载波频率和漂移测量生成等于10101010的有效载荷数据?

提前感谢您的支持、

此致、

Pascal L é ger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    据 我所知、您无法从 SmartRF Studio 生成这些测试模式。 尝试为 Launch Pad 加载 HostTest 项目、而改用 BTool:
    processors.wiki.ti.com/.../PTM

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    我单击了您发送给我的网络链接。 但它不起作用"页面不存在"

    您知道原因吗?

    此致、

    Pascal L é ger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    很抱歉。 请尝试 以下相关主题:

    下载 BLE SDK: www.ti.com/.../BLE-STACK 安装后、您将在其中找到主机测试示例。 在您的电路板上刷写该示例、并使用 BTool 向您的电路板发送 HCI 命令。

    HCI 函数记录在以下位置: dev.ti.com/.../group___h_c_i.html

    您可以将 HCI_EXT_EnhancedModemHopTestTxCmd 与 payloadType LL_direct_test_PAYLOAD_PRBS9搭配使用。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    感谢您的反馈。

    我安装了 BLE SD。

    我是射频专家、不是软件专家。 如何刷写主机测试示例? 硬件连接? 软件工具? 什么文档?

    提前感谢您的支持、

    此致、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    下面是一个 SimpleLink Academy 培训、我认为您将会发现它很有用:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADUitgeplCXSPR8jxiDeKw__krol.2c__LATEST 

    其中包括您将需要的软件工具链接和分步说明。 它使用 CC2640 LaunchPad 作为示例平台、但 CC2650的过程相同。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    我们在 Launchpad CC2650中刷写了主机测试文件;器件管理器可以很好地识别该器件。

    但是、当我们通过尊重 TI 文档(CC2640R2)中定义的串行端口设置和器件管理器中看到的正确 COM 端口来启动 BTOOL 时、我们会看到以下消息错误:"Device Reset Timeout、device may not functiony"

    此致、

    Pascal L é ger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、您在下面是否有关于我的请求的新信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 您能否确认您使用的是最新的 SDK (ble_sdk_2_02_05_02)? 您是否从"cc2650lp"文件夹中选择了主机测试示例?

    您是否已尝试下电上电/重置电路板并关闭/重新打开 BTool?

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    我们使用的是 TI 站点上推荐的 SDK :simplelink_cc2640r2_sdk_4_40_00_10

    在哪里可以找到 ble_sdk_2_02_05_02?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../BLE-STACK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis,现在更好了一点,我们在 CC2650LP 中刷写了正确的文件:C:/TI/simplelink/ble_sdk_2_02_05_02/examples/hex/cc2650lp_host_test_rel.hex。 我们使用了 SDK ble_sdk_2_02_05_02。 我阅读了 BTOOL 的文档

    http://software-dl.ti.com/lprf/simplelink_cc2640r2_sdk-1.50/docs/blestack/btool_user_guide/BTool_Users_Guide/index.html

    在本 BTOOL 文档中、没有有关如何使用 ADV 命令的信息

    但我找不到具有 BTOOL V1.41.1.11的 HCI_EXT_EnhancedModemHopTestTxCmd (请参阅下面的屏幕截图)。

    在哪里定义 payloadType LL_direct_test_payload_PRBS9?

    提前感谢您的支持、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我需要在非信令模式(未连接任何器件)下执行射频测试。 现在、我看到 BTool 就像一种广播器模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在情况更好。 我现在可以对器件进行编程、但我只看到了一个具有调制功能的连续波。 我应该发送什么 HCI 命令来查看磨砂发射信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    是否可以 向具有 Putty 的 cc2650lp 发送一些 HCI 命令?

    是否 重新复制 Putty 中与 BTool 一起使用的连接参数? 但它不起作用。

    非常感谢您的支持!

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、您对我上面的问题有什么新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我不知道这种能力、但我将再次检查并在明天返回给您。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis、

    您有解决方案吗?

    此致、

    Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 支持人员是否可以回答我的问题?

    此致、

    Pascal L é ger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    因此、不存在与 BTool 的命令行界面、但我想知道如何发送您正在寻找的有效负载。  

    它应该位于高级命令的 HCI 类别中:

    我认为 SWRA601 也很有用。

    谢谢、

    Alexis