This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:启动 RTLS 代理时出现问题

Guru**** 2549070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988869/launchxl-cc26x2r1-troubles-launching-rtls-agent

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

尊敬的 E2E
启动 RTLS 代理时遇到问题:


我遵循了自述文件中的所有建议

现在系统参数如下:

Windows 7 Pro SP1

Python 3.7.0

Code Composer Studio 版本:10.2.0.00009

我使用了 SDK: 首次使用- simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04

然后 是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_00_44

关于日志字符串"...UnicodeDecodeError:'UTF-8编解码器无法解码位置1中的字节0x88:无效的起始字节 ..."

 项目中的所有资源- UTF-8编码

请帮帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经指派了一名专家来帮助您处理您的问题。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多-版本 Chrome -89.0.4389.90

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您访问的自述文件具有良好的设置说明、但对于该过程本身、我将按照 SimpleLink Academy 的以下网址进行操作:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=krol.2c__2.20.00.49&node=AHYhhuDNTaRXzkOlahOlvA__pTTHBmu__LATEST

    也就是说、当我的系统具有 no_proxy 参数的环境变量时、我遇到了与您相同的问题-您能否检查您是否有类似的东西? 在命令提示符下、发出"set"命令并查看是否设置了此变量。

    Microsoft Windows [Version 10.0.18363.1440]
    (c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
    
    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04\tools\ble5stack\rtls_agent\rtls_ui>set
    ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
    APPDATA=C:\Users\user\AppData\Roaming
    CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
    CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
    CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
    COMPOSE_CONVERT_WINDOWS_PATHS=1
    COMPUTERNAME=computer
    ComSpec=C:\windows\system32\cmd.exe
    DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
    FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer
    FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
    HOMEDRIVE=C:
    HOMEPATH=\Users\user
    HTTPS_PROXY=http://webproxy.ext.ti.com:80
    HTTP_PROXY=http://webproxy.ext.ti.com:80
    LOCALAPPDATA=C:\Users\user\AppData\Local
    LOGONSERVER=\\logon
    MOZ_LEGACY_PROFILES=1
    MOZ_PLUGIN_PATH=C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\
    NO_PROXY="*.ti.com, .ti.com, 127.0.0.1, 0.0.0.0, localhost"
    NUMBER_OF_PROCESSORS=8

    此外、您是否能够正确识别两个/三个板并选择无源板和主板? 详细信息显示在上面的 SimpleLink Academy 模块中。

    因此、我能够正确设置无连接会话和常规 AoA 会话。 遗憾的是、我没有天线 BoosterPack 来对其进行全面测试。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael。 感谢您的回答。

    否。系统中没有此类变量。

    如果添加变量 no_proxy ="*。 TI.com、.ti.com、127.0.0.1、0.0.0.0、localhost"-当 RTLS_ui 启动时出现警告:
    “系统遇到了可能导致 WebSockets 连接问题的环境变量“no_proxy”。 为避免此问题,请从环境变量中删除“no_proxy”。 " Style =">系统遇到了“no_proxy”环境变量,可能会导致连接到 WebSockets 时出现问题。 要避免此问题,请从环境变量中删除 no_proxy。 "

    在这两种情况下,尝试启动外部接口时都会显示消息"internal Server error"(内部服务器错误):

    我正在使用没有被动部件的系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您进行测试。 不过、有一个细节:第一个映像就是.log 文件的全部内容? 它看起来很小。 如果没有,您能否发送附加日志以及 configuration.json? 也许我们可以发现一些不同寻常的东西。

    由于回溯报告 Unicode 解码错误,另一个理论:您能否检查用户名的路径,甚至安装路径(如果与 c:\ti 不同)是否具有特殊字符? 我知道这可能是一段很长的时间、但传统上、一些工具在这些字符上存在问题。

    我正在征求同事的意见、以了解是否可以提供更多的见解来帮助您。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "C:\ ti \ simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_00_44\ tools \ ble5stack \ rtls_agent \ rtls_ui"是 RtlsAgent 的强字面量路径

    "。。 日志文件中是否包含所有内容? 它看起来很小……” 这正是问题所在!

    正如我直观地理解的:

    -Win7 SP1系统。

    - Python 3.7.5版本记录在 RTLS UI 清单表中-安装忽略不存在 Win7 Service Pack、需要 Python 3.7.9版本 KB2533623更新-"检测到没有 KB2533623的 Windows 7 SP1
    需要 KB2533623更新才能继续。 "-但更新不再可用。

    表示:未安装 dotnet。 这意味着 WebSocket 包不可用。 因此、在初始化期间会发生错误500。

    现在、我正在尝试在虚拟 Win10上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在我的个人笔记本电脑上使用 Windows 8.1 (巴西葡萄牙语)复制此问题、因此这可能是操作系统本地化导致的错误。  

    我将向开发团队报告此情况、并检查一些可能的变通办法或计划的修复。

    目前、除了更改操作系统的本地化之外、没有已知的解决方法。

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开发团队在此处提供了一个更新的 rtls_ui.exe、用于我的系统。 请从此 帖子下载它 、并查看它是否适用于您的系统。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在它成功了