This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 是蓝牙4.2还是蓝牙5.1? 为什么 TI 支持产品线说它是蓝牙4.2、而 TI 产品数据表说它是蓝牙5.1?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988282/cc2564c-is-cc2564c-blue-tooth-4-2-or-blue-tooth-5-1-why-ti-support-line-says-it-is-blue-tooth-4-2-but-ti-product-data-sheet-says-it-is-blue-tooth-5-1

器件型号:CC2564C

CC2564C 芯片是蓝牙4.2还是蓝牙5.1? 您的支持热线显示为 BT 4.2、但在产品数据表(2020年6月修订)中、芯片显示为蓝牙5.1 Delaration ID D049226。 如果我将此芯片用于我的新产品、当应用蓝牙认证时、我是否应该声称它是蓝牙4.2或蓝牙5.1? 请参阅数据表的屏幕截图。 data sheet page1data sheet page4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为控制器的 CC2564C 经过 BT5.1认证。 因此、我们支持 BT5.1规范中列出的所有 HCI 命令和所需的 BT 功能。 如果您要将5.1堆栈与 CC2564C 配合使用、则可以将其作为 BT 5.1产品提交进行认证。

    但是、我们当前的 Bluetopia 栈仅通过 BT4.2认证。 因此、如果您将我们的控制器与我们的堆栈配对、则他们只能将其认证为4.2产品。 现在,我们的数据表将我们的 CC2564C 列为5.1产品,因为在考虑我们作为 BT 控制器时,这是准确的。 但是、如果您使用 TI 提供的免费堆栈、则会受到 Bluetopia 认证的限制。 请注意、还有其他免费堆栈、如 BlueZ、可能已经过 BT5.1认证、允许您将组件系统认证为5.1。

    最后需要注意的一点是、您应始终查看声明 ID 描述、了解我们的控制器支持的内容。 该规范包含许多不需要支持的功能、以便将控制器认证为 BT 5.1。 一个示例是 BLE (数据长度扩展)、它是可选的、在 CC2564C 上不受支持。 因此、无论 BT 4.2或5.1是否受支持、务必检查 QDID 以确保所需的功能得到支持。

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您好!  代表 我们的客户发布(Quanting Peng)。  

    根据蓝牙 SIG 网站 www.bluetooth.com/.../ 、蓝牙4.2 -蓝牙5.1均被标记为"传统"标准。 基于这些版本的产品、例如 基于 CC2564C 和 TI Bluetopia stack 4.2的产品能否在不久的将来仍能通过认证测试? (核心规范4.1被标记为已弃用、将于2023年2月1日撤回)。

    感谢您的回答。  

     

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您将能够在未来很长一段时间内通过 BT 4.2和5.1认证产品的资质认证测试、因为虽然它们是传统规范、但它们仍然有效、没有公开弃用和撤回计划。

    https://www.bluetooth.com/archived-specifications/

    正如您指出的、BT 4.1计划于2023年撤销、尽管目前 BT 规范已经非常陈旧、但这一年多的时间仍然存在。 即使如此、希望在 BT 4.1上进行设计和认证的用户仍可以在撤回日期之前进行设计和认证。

    考虑到 BT 4.1的撤回期限以及4.2+的撤回时间表为何没有公开、我认为您的客户可以放心、我们不会在不久的将来预见任何 BT 4.2的资格问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 是否有计划在  不久的将来为 BT5.1等更高版本提供经过认证的 Bluetopia 栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将更新 Bluetopia 栈以支持 BT 5.1、目前计划在今年晚些时候推出。 如果您需要更精确的时间表、请联系您当地的 TI 现场支持团队、直接向我发送电子邮件。

    此致、

    Michael