This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:仅在 Uniflash 中选择特定 XDS110的方法

Guru**** 2598245 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2640, LAUNCHXL-CC2640R2, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/989962/cc2642r-way-to-select-specific-xds110-only-in-uniflash

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2640LAUNCHXL-CC2640R2CC2652R

我连接了3个 LaunchPad、其中一个 LaunchPad 仅用作通过 JTAG 连接的另一个定制板的调试器。 该 LaunchPad 仅用于 XDS110、而用作 CC2640芯片组、而不是 CC2542。 但是、定制板具有 CC2642芯片组、我想在其中使用 Uniflash 下载固件。

在 Uniflash 中、我必须选择 XDS110调试器而不是 Launchpad 本身、才能在 CC2642定制板中下载固件。 是否有任何方法可以为 XDS110选择电路板的特定序列号、我只能通过该序列号在 Uniflash 中选择特定的 XDS110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将"检测到的设备设置"设置为"自动"、并可以选择要使用的 XDS110之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我无法选择它、因为我有一个基于 Launchpad 的 XDS110、其中包含2640。 我将 XDS110连接到 CC2642。 如果我选择具有2640但仅将其用作 XDS110的特定 Launchpad、但 UniFlash 仅期望2640、同时刷写 CC2642的固件。 因此、下载永远不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否给我一张图片、向我展示您的硬件连接、以便我更好地了解您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    正如 Yikai 提到的、您能否提供 Uniflash 的屏幕截图?  您能否验证 我们的闪存编程器2 工具是否能够刷写您的器件?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以移除 XDS110和 CC2640之间的所有跳线、并使用 XDS110 OUT 插座连接 CC2642以实现这一目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我所做的。 但我在系统上连接了另外2个 LP、无法从 uniflash 中选择特定的 XDS110调试器。 是否可以在 Uniflash 中选择特定的 XDS110序列号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有两个 XDS110连接到您的系统、您应该有两个 XDS110、就像我在第一次答复中附加的屏幕截图一样。 您没有看到类似结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不奏效。 这是因为检测到 LP 具有 CC2640 MCU、但其 XDS110连接到基于 CC2542的 MCU。 因此、当我尝试下载基于 CC2642的固件时、下载过程失败、因为 UniFlash 需要 CC2640 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 CC2652R 连接到 LAUNCHXL-CC2640R2、并且可以从 Uniflash 下载 CC2652R 固件、而不会出现问题。 我不知道为什么你不能使它工作。 也许您可以尝试闪存编程器2来查看它是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    我同意 YiKai 的说法、您能否验证您是否能够使用闪存编程器2来刷写您的器件? 您是否也能够提供 Uniflash 程序的屏幕截图?

    另外、感谢您的深入了解、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将在 Uniflash 上拍摄一张快照、然后返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    是否有任何更新? 您是否能够成功使用闪存编程器2? 您是否能够捕获 Uniflash 的屏幕截图?

    此致、

    1月