This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 是否通过 EN300328 V2.2.2

Guru**** 2793795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988903/cc2564c-does-cc2564c-pass-en300328-v2-2-2

器件型号:CC2564C

尊敬的香榭丽舍

我发现我们的 CC2564x 通过了"ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)"、以及如何实现"EN300328 V2.2"?

EN300328 V2.2.2将于2021年8月6日生效、我们的客户希望了解我们的状态。

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

此致、

Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    是的、我们的文档在产品页面上进行了更新、测试报告将很快在我们的认证页面/上提供。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您的回复。

    您能告诉我最新测试报告的可能发布时间表吗?

    非常感谢。

    此致、

    Janet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janet、您好!

    将于下周末推出。